修改 FactoryTalk Linx 数据服务器属性

修改
FactoryTalk Linx
数据服务器的属性,以更改标签传输和事件的设置。
要修改
FactoryTalk Linx
数据服务器属性:
  1. 在“浏览器”窗口中,右键单击
    FactoryTalk Linx
    数据服务器的名称,然后单击
    属性
    。
  2. 在
    FactoryTalk Linx
    服务器属性
    选项卡中,根据需要更改信息,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal