“HMI 服务器属性”-“冗余”选项卡

下表所示为该选项卡中的设置。
设置
描述
使用辅助服务器提供冗余
选中此复选框表明将为 HMI 服务器提供冗余。这将激活该选项卡中的其余数据输入框。
服务器所在的计算机
键入辅助服务器将在其中运行的计算机的名称,或单击浏览按钮浏览并选择一台计算机。
启动类型
此选项是在“HMI 服务器属性”对话框的“常规”选项卡中设置的,显示在此处仅供参考。要设置冗余,必须将启动类型设置为
当操作系统初始化时加载并运行启动组件
。
画面数量
显示 HMI 服务器工程中包含的画面的数量。
最大许可数量
显示 FactoryTalk View SE Server 许可证所允许的图形画面数。此信息仅供参考。
切换选项
选择以下选项之一:
  • 即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器
    如果不希望辅助服务器在主服务器重新可用时切换回主服务器,请选择此选项。这称为首选当前活动服务器 (
    FavorCurrent
    )。此为新 HMI 服务器的默认设置。选择此选项后,即使在主服务器变为可用状态之后,系统仍然继续使用辅助服务器。
    将冗余 HMI 服务器对设置为使用
    FavorCurrent
    时,如果主服务器和辅助服务器同时启动,则第一个准备就绪的服务器会成为活动服务器。
    客户端保持与活动服务器的连接,直到用户初始化受控切换或活动服务器发生故障为止。
  • 当主服务器可用时切换回主服务器
    选择此选项后,系统会在主服务器变得可用后,自动从活动的辅助服务器切换回主服务器。这称为首选主服务器 (
    FavorPrimary
    )。
    将冗余服务器对设置为使用
    FavorPrimary
    时,主服务器准备就绪后会立即变为活动服务器,并且客户端会将连接从辅助服务器切换到主服务器。
    将服务器设置为
    FavorPrimary
    时,不存在可用于在活动服务器和后备服务器之间进行切换的受控切换机制。将主服务器视为首选服务器,主服务器准备就绪后,始终会变为活动状态。
从活动服务器复制到后备服务器
单击此按钮可将 HMI 工程信息从当前的活动 HMI 服务器复制到后备 HMI 服务器。
仅当选择了
使用辅助服务器提供冗余
,并且两个 HMI 服务器分别处于活动状态和后备状态时,此选项才可用。
要将工程在线编辑自动保存到活动服务器和后备服务器,可在
FactoryTalk View Studio
的菜单中选择
工具
>
选项
。在
设置
选项卡上,确保选中
保存编辑到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器
选项。要在活动服务器和后备服务器上保持 HMI 内存标签值不变,请在同一选项卡上选择
自动将 HMI 内存标签值同步到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器
选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal