添加 HMI 服务器

FactoryTalk View SE 网络分布式应用程序在其自己的其中一个区域中至少必须有一个 HMI 服务器。可以在应用程序的根区域(“浏览器”窗口中的图标和应用程序名称)或在已创建区域内添加 HMI 服务器。每个区域只能有一个 HMI 服务器。
添加 HMI 服务器时,它会与一个 HMI 工程关联。这可以是一个新工程或一个基于现有工程但被指定了新名称的工程。还可以导入工程或将新的 HMI 服务器附加到现有 HMI 服务器。
HMI 工程文件夹的默认路径为 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects。您可以选择使用 HMI 工程文件夹路径配置工具自定义位置。
要添加 HMI 服务器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序或区域名称,选择
    添加新服务器
    ,然后选择
    HMI 服务器
    。
  2. 在
    添加 HMI 服务器向导
    的
    选择操作
    窗口中,单击
    创建新 HMI 服务器
    。
  3. (可选)要添加应用程序库,请单击
    添加应用程序库
    下拉列表,然后选择一个或多个库。
  4. 单击
    下一步
    。
  5. 为 HMI 服务器键入名称和描述,指定主机计算机(如适用),然后单击
    完成
    。
  6. (可选)要更改 HMI 工程的默认文件夹,请使用 HMI 工程文件夹路径配置工具指定新文件夹。
备注
  • 添加应用程序库会影响许可计数,因为它会向应用程序添加额外的画面。添加的每个面板(.gfx 文件)都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面(.ggfx 文件)不会添加到总许可计数中。
  • 创建 HMI 服务器和工程时,工程及其 HMI 标签数据库将与 HMI 服务器同名。该名称对于任何给定计算机都必须唯一。
  • HMI 服务器的名称最多可包含 32 个字符。可包含字母数字字符、空格和下划线。
  • 任何区域、数据服务器或 HMI 服务器的名称都应唯一。
  • Alarm
    是 FactoryTalk View SE 中的一个保留字,不能用作 HMI 服务器的名称。
  • 区域以字母顺序显示在浏览器中。在包含处于同一级别的区域和数据服务器的应用程序中,区域列在数据服务器之前,区域和数据服务器以字母顺序列出。如果数据服务器和 HMI 服务器在浏览器中处于同一级别,则在 HMI 服务器之前以字母顺序列出数据服务器。
  • 参与某个特定应用程序的所有计算机均共享位于网络计算机上的一个公共 FactoryTalk Directory。
  • 以下 FactoryTalk View Studio 组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal