添加 OPC 数据服务器

OPC 数据服务器在应用程序和第三方设备之间提供链接,因而应用程序可访问设备标签。
要添加 OPC 数据服务器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序根目录或区域名称,选择
    添加新服务器
    >
    OPC DA 服务器
    或
    OPC UA 服务器
    。
  2. 根据需要设置属性。有关详细信息,请参见产品文档。
  3. 完成后,单击
    确定
    。
备注
  • 为网络分布式应用程序添加除 RSLinx Classic 或
    FactoryTalk Linx
    外的数据服务器时,最好将该数据服务器放置在其自己的区域内,与 HMI 服务器所在的区域分开。这样做可以避免不必要的 OPC 请求,并减少 FactoryTalk Directory 和 OPC 数据服务器之间的 OPC 事务总数。
  • 在 Windows 工作组中运行
    FactoryTalk View
    Site Edition 应用程序时,应将 Windows 管理权限分配给所有 Windows 用户。
  • 直接引用标签可用于通过
    FactoryTalk Linx
    或 OPC 数据服务器从 PLC5 控制器和
    Studio 5000
    控制器系列的所有产品(包括 ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix、DriveLogix、SoftLogix 和 GuardLogix 控制器)检索标签值。
  • 以下
    FactoryTalk View Studio
    组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和
    FactoryTalk View Studio
    应用程序文件 (.SED)。
  • 有关设置 OPC 服务器的信息,请参见 FactoryTalk 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal