FactoryTalk View SE 应用程序

FactoryTalk View
Site Edition 应用程序可以是网络应用程序,也可以是本地应用程序。
在网络或分布式应用程序中,使该应用程序运行的软件程序可以分别位于网络上的不同计算机上。这些程序包括 FactoryTalk Directory、HMI 服务器所需的
FactoryTalk View SE
Server 软件、
FactoryTalk View SE
Client 和 OPC 数据服务器等。
在本地或单机应用程序中,所有软件程序均位于单台计算机上,同时只能有一个 HMI 服务器,且没有区域。
网络分布式应用程序包括:
  • FactoryTalk Directory
    ,使应用程序的各个部分能在计算机或网络上互相查找对方。例如,为访问 HMI 服务器上的图形画面,
    FactoryTalk View SE
    Client 使用 FactoryTalk Directory 来查找网络上托管 HMI 服务器的计算机。
  • HMI 服务器
    ,它会在客户端请求信息时向它们提供信息。每个应用程序必须包含至少一个 HMI 服务器。HMI 服务器存储 HMI 工程组件(例如,图形画面)并向客户端提供这些组件。每个 HMI 服务器还管理 HMI 标签的数据库,并执行历史数据管理(记录)。
  • 区域
    ,可使您组织网络分布式应用程序并将其进一步划分为逻辑或物理分区。区域的使用可选,除非应用程序有多个 HMI 服务器,在这种情况下,必须使用区域,因为每个区域只能有一个 HMI 服务器。
  • HMI 工程组件
    ,例如可提供应用程序正在监控的过程视图的图形画面、可获取并存储有关过程的数据的 HMI 标签,以及可让您指定要显示的数据以及数据显示位置的数据记录模型。
  • FactoryTalk View
    用户帐户和访问代码(权限)
    ,用于设置对 HMI 工程组件(例如,图形画面和标签)的运行时访问权限。
  • 数据服务器
    ,可使客户端在不使用 HMI 标签的情况下访问可编程控制器、设备和其他符合 OPC DA 2.05a、UA 1.02 或 1.03 规范的数据服务器中的信息。还可以为应用程序的各数据服务器设置主机计算机的冗余对。
    有些 OPC 服务器包含自己的标签数据库,如 HMI 服务器中的标签数据库,而其他 OPC 服务器引用存在于可编程控制器本身的标签数据库。
    FactoryTalk Linx
    和
    Studio 5000
    处理器就属于该情况。
  • FactoryTalk Security
    ,作为 FactoryTalk Services Platform 的一部分进行安装,可将其设置为验证用户的身份并授权用户访问由 FactoryTalk Directory 管理的资源的请求。首次在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式安装
    FactoryTalk View SE
    时,在 FactoryTalk Network Directory 中,对于属于连接到 FactoryTalk Network Directory 的任意本地计算机上的 Windows Administrator 组成员的所有用户,都具有对此目录和
    FactoryTalk View
    的完全访问权限。
本地站点应用程序包括:
  • FactoryTalk Directory、一个 HMI 服务器、HMI 工程和 HMI 客户端
    ,全部位于同一台计算机上。对于本地站点应用程序,HMI 服务器和 HMI 工程会在创建该应用程序时自动创建。HMI 工程被指定与 HMI 服务器相同的名称。
  • HMI 工程组件
    ,例如可提供应用程序正在监控的过程视图的图形画面、可获取并存储有关过程的数据的 HMI 标签,以及可让您指定要显示的数据以及数据显示位置的数据记录模型。
  • FactoryTalk View
    用户帐户和访问代码(权限)
    ,用于设置对 HMI 工程组件(例如,图形画面和标签)的运行时访问权限。
  • 数据服务器
    。可以将非 HMI 数据服务器添加到本地站点应用程序中。这些服务器不必与应用程序的其余组件位于同一台计算机上。
  • FactoryTalk Security
    ,作为 FactoryTalk Services Platform 的一部分进行安装,可将其设置为验证用户的身份并授权用户访问由 FactoryTalk Directory 管理的资源的请求。首次在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式安装
    FactoryTalk View SE
    时,在 FactoryTalk Local Directory 中,所有用户都具有对此目录和
    FactoryTalk View
    的完全访问权限。
使用应用程序时,请注意以下事项:
  • 特定网络分布式应用程序中的所有计算机共享一个位于网络服务器上的公共 FactoryTalk Directory。
  • 在 FactoryTalk Directory 中的给定级别,任何区域、数据服务器或 HMI 服务器的名称都应该是唯一的。
  • 以下
    FactoryTalk View Studio
    组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式、
    FactoryTalk View Studio
    应用程序文件 (.SED) 以及所有
    FactoryTalk View
    应用程序组件(包括图形画面、参数文件、宏文件、事件文件、衍生标签文件以及数据记录文件)。
  • 在网络上可以有多个应用程序,但是 HMI 服务器一次只能参与一个应用程序。
  • 当为网络分布式应用程序添加第三方 OPC 数据服务器时,最好将数据服务器置于其自己的区域内,与 HMI 服务器所在的区域分开。这样做可以避免不必要的 OPC 请求,并减少 FactoryTalk Directory 和 OPC 数据服务器之间的 OPC 事务总数。
  • FactoryTalk Linx
    经优化,可搭配
    Studio 5000
    控制器系列的所有产品使用,包括 ControlLogix、CompactLogix、FlexLogix、DriveLogix、SoftLogix 和 GuardLogix 控制器。
  • 有关
    FactoryTalk View SE
    应用程序的更多详细讨论,请参见
    FactoryTalk View
    Site Edition 用户指南
    的第 6 章和第 7 章。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal