指定 HMI 服务器组件

在“HMI 服务器属性”对话框的“组件”选项卡中,可以指定在 HMI 服务器启动时加载的组件,以及将在下列情况下运行的宏:服务器即将关闭时、服务器变为活动时,以及服务器进入待机模式时。
一旦按下此选项卡中的“运行启动组件”按钮,或一旦服务器启动时将服务器启动类型设置为
当操作系统初始化时加载并运行启动组件
,则系统将加载并运行启动组件。
在
常规
选项卡中指定 HMI 服务器启动类型。
小贴士:
如果要创建冗余 HMI 服务器对,则请勿为衍生标签或事件指定启动文件。否则,在操作系统初始化时,辅助和主 HMI 服务器上的衍生标签和事件文件都将加载和运行。这两个服务器都会将来自衍生标签和事件文件的值写入相同的标签,而这将产生异常结果。
为了避免发生这种情况,在两个 HMI 服务器上,可通过将 DerivedOn 和 EventOn 命令包含在 OnActive 宏中来启动衍生标签和事件文件,并可通过将 DerivedOff 和 EventOff 命令包含在 OnStandby 宏中来停止它们。
要为 HMI 服务器指定启动组件:
  1. 在 FactoryTalk View SE 的“浏览器”窗口中,右键单击
    HMI 服务器
    ,然后单击
    属性
    。
  2. 在
    组件
    选项卡中,选择应在操作系统初始化时开始加载和运行的组件旁边的复选框。
  3. 要为每个启动组件指定一个必需的文件,请单击组件输入字段旁边的向下箭头,然后单击文件名以将其选定。
  4. 选择该应用程序将使用的宏,并为每个宏选择一个文件。
  5. 单击
    应用
    以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal