“HMI 服务器属性”-“常规”选项卡

常规
选项卡显示与 HMI 服务器相关的信息。
下表显示了可用于所有 HMI 服务器的通用属性。
属性
描述
名称
显示创建时指定的 HMI 服务器的名称。无法更改此名称。
描述
可以添加文本(最多 204 个字符)以描述该 HMI 服务器,或编辑现有文本(如果先前已为此 HMI 服务器指定了描述)。
工程文件
显示 HMI 服务器的文件的位置。
画面数量
显示 HMI 服务器中包含的图形画面的数量。
已授权
显示 FactoryTalk View SE Server 许可证所允许的最大图形画面数。此信息仅供参考。
要显示运行时 HMI 服务器、FactoryTalk 报警和事件服务器以及数据服务器的状态,请向应用程序添加以下内容之一:
  • 库
    文件夹下的
    服务器状态
    画面。
  • 冗余函数,如
    PrimaryServerStatus
    和
    SecondaryServerStatus
    。
下表显示可用于网络站点应用程序的 HMI 服务器的唯一属性。
属性
描述
服务器所在的计算机
显示 HMI 服务器所在计算机的名称。要更改主机计算机的名称,HMI 工程必须存在于将成为主机的计算机上。可以键入其他计算机名称,或单击“浏览”按钮以搜索并选择一个计算机名称。
  • 如果从 .bak 文件中还原了应用程序,则需要重新托管 HMI 服务器。
  • 重新托管 HMI 服务器后,如果无法在标签浏览器中浏览标签,请重新启动主机计算机并重试。
启动类型
选择以下任一启动类型,以指定加载 HMI 服务器的时间。如果打算为应用程序设置冗余,则必须选择“当操作系统初始化时加载并运行启动组件”启动类型。
  • 根据要求
    这是默认的启动类型。
    根据需要加载 HMI 服务器,也就是在 FactoryTalk View Studio 或 FactoryTalk View SE Client 需要它时加载。当最后一个客户端关闭时,系统将卸载 HMI 服务器。当使用此启动类型时,系统将禁用冗余。我们建议您在开发应用程序时使用此模式。
  • 当操作系统初始化时加载并运行启动组件
    当 Windows 启动时加载并运行 HMI 服务器和启动组件。
    可通过将启动类型更改为“根据要求”并关闭所有客户端来卸载 HMI 服务器。此模式可用于测试和调试应用程序,也可用于计划为其设置冗余的应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal