创建本地站点应用程序

在本地站点应用程序(又称为单机应用程序)中,所有应用程序组件都位于一台计算机上。仅存在一个 HMI 服务器(在创建应用程序时创建),且唯一的区域是应用程序图标上的根区域。不能创建其他区域。
HMI 工程文件夹的默认路径为 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects。您可以选择使用 HMI 工程文件夹路径配置工具自定义位置。
要创建本地站点应用程序:
  1. 选择
    开始 >
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 在
    应用程序类型选择
    对话框中,选择应用程序类型,然后单击
    继续
    。
  3. 在
    新建/打开 Site Edition 应用程序
    对话框中,单击
    新建
    选项卡。
  4. 键入名称和描述,选择一种默认语言,然后单击
    创建
    。
  5. (可选)要更改 HMI 工程的默认文件夹,请使用 HMI 工程文件夹路径配置工具指定新文件夹。
该对话框包括以下选项:
  • Application name
    为应用程序键入名称,最多可使用 32 个字符。不能更改现有应用程序的名称。应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
  • 描述
    可以使用“描述”框来添加有关该应用程序的其他信息,例如,其位置或版本号。其显示在“应用程序属性”(“常规”选项卡)中,可随时进行更改。
  • 语言
    显示的语言是计算机操作系统的语言。可使用此语言,也可选择其他语言。无论选择何种语言,都将称为应用程序的默认语言。
  • 导入
    如果要通过导入现有 HMI 工程创建新的本地站点应用程序,请单击此选项,而不是单击“创建”。
备注:
  • Alarm
    是 FactoryTalk View SE 中的一个保留字,不能用作 FactoryTalk View SE 本地站点应用程序的名称。
  • “语言”框内的语言列表是 Windows 支持的所有语言。它们不是必须安装在计算机上的语言。计算机上安装的语言在 Windows“控制面板”的“区域和语言选项”中列出。
  • 以下 FactoryTalk View Studio 组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED)。
  • 可以在创建本地站点应用程序后添加应用程序库。
    添加应用程序库会影响许可计数,因为它会向应用程序添加额外的画面。添加的每个面板(.gfx 文件)都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面(.ggfx 文件)不会添加到总许可计数中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal