测试应用程序

开发应用程序时,可测试组件的工作情况是否符合预期。为此,使用
FactoryTalk View
SE Client 向导
来创建一个 SE Client,该客户端将连接到您正在开发的应用程序,并启动您希望测试的组件。
要测试运行应用程序
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,选择
    工具
    >
    启动 SE Client
    。
  2. 在
    FactoryTalk View
    SE Client 向导中,单击
    创建
    FactoryTalk View SE
    Client 配置文件
    ,并按照屏幕上的说明进行操作。
  3. 完成时,单击
    运行
    。将在 FactoryTalk View SE Client 窗口中打开所指定的要在最初运行的图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal