FactoryTalk Directory

FactoryTalk Directory
使应用程序的各个部分能在计算机或网络上互相查找对方。
FactoryTalk Security
为
FactoryTalk Directory
管理的资源提供安全性。可设置
FactoryTalk Security
来限制以下内容:哪些人员可以打开、修改和删除某个应用程序或区域,以及哪些人员可从哪些计算机访问
FactoryTalk Directory
。例如,为了在应用程序中访问 HMI 服务器上的图形画面,HMI 客户端使用
FactoryTalk Directory
来找出网络上托管 HMI 服务器的计算机。
FactoryTalk Directory
还存储有关允许哪些用户和计算机访问控制系统的各个部分的信息(如果已经使用了 FactoryTalk Security),以保护对
FactoryTalk Directory
所管理资源的访问。
在网络系统中,如果在某个应用程序运行时
FactoryTalk Directory
变为不可用,则该应用程序将继续正常运行。例如,
FactoryTalk View SE
Client 可以读取或写入值、确认报警、打开和关闭画面,这是因为由
FactoryTalk Directory
提供的信息的副本存储在连接到
FactoryTalk Directory
计算机的每台本地计算机上。但是,当
FactoryTalk Directory
不可用时,无法修改应用程序的结构,例如,无法添加或编辑区域、数据服务器或 HMI 服务器。
如果您是首次在计算机上以标准 FactoryTalk Directory 模式安装
FactoryTalk Services Platform
:
  • 在
    FactoryTalk
    Local Directory 中,所有用户都具有对此目录和
    FactoryTalk View
    的完全访问权限。
  • 在
    FactoryTalk
    Network Directory 中,对于属于连接到
    FactoryTalk
    Network Directory 的任意本地计算机上的
    Windows 管理员
    组成员的所有用户,都具有对此目录和
    FactoryTalk View
    的完全访问权限。
如果要升级的现有
FactoryTalk
系统早于版本 5.10,先前设置的任何安全性将继续有效。
创建
FactoryTalk View SE
应用程序时,会在
FactoryTalk Directory
中创建用户组
Windows Administrators
和
Administrators
。同样,会自动将组帐户
所有用户
添加到 FactoryTalk View Runtime 安全帐户中。默认情况下,
所有用户
组被授予所有
FactoryTalk View SE
运行时安全码 (A - P) 以及在根目录节点中的所有
FactoryTalk Security
操作。
小贴士:
FactoryTalk Directory
服务器不能与网络的域控制器安装在同一台计算机上。
参与分布式应用程序的所有计算机共享位于网络计算机上的一个公共
FactoryTalk Directory
。
有关
FactoryTalk View
中
FactoryTalk Directory
的更多信息,请参见
FactoryTalk View
Site Edition 用户指南
的第 4 章或
FactoryTalk Services Platform 帮助
。有关
FactoryTalk View
中
FactoryTalk Security
的更多信息,请参见
FactoryTalk View
Site Edition 用户指南
的第 5 章或
FactoryTalk Services Platform 帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal