登录到 SE Client

要登录到 FactoryTalk View SE Client,则登录用户必须:
  • 位于 FactoryTalk View Runtime 安全帐户列表中。
  • 可在 FactoryTalk View SE Client 中运行应用程序。
安装 FactoryTalk View SE 软件时,将“所有用户”帐户自动添加到 FactoryTalk View SE 运行时安全用户帐户列表中。这为所有用户提供了在运行时对 FactoryTalk View SE 应用程序的完全访问权限,且不需要登录。
如果已使用 FactoryTalk Security 在 FactoryTalk Directory 的应用程序中应用了其他安全设置,则以下任一情况为真时,在启动 FactoryTalk View SE Client 后将显示“登录”对话框:
  • 未启用单次登录。
  • 启用了单次登录,但是没有用户登录到 Factory Directory,且未将当前 Windows 用户设置为 FactoryTalk Windows 关联用户。
  • 已启用单次登录,但是当前 FactoryTalk Windows 关联用户没有运行 FactoryTalk View SE Client 所需的安全权限。
FactoryTalk 支持以下帐户类型:FactoryTalk 用户组和用户、Windows 关联用户组和用户、LDAP 关联用户组以及基于云的身份验证组。有关 FactoryTalk 帐户类型的详细信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
。
要更改在 FactoryTalk View SE Client 运行时登录至其中的当前用户,需要通过一个按钮或触按动画发出 Login 命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal