关于 FactoryTalk Security 服务

FactoryTalk Security 验证用户身份并批准用户访问启用了 FactoryTalk 系统的请求。这些安全服务集成在 FactoryTalk Directory 中,并且作为 FactoryTalk Services Platform 的一部分包含于其中。
当您在计算机上首次以准 FactoryTalk Directory 模式安装 FactoryTalk Services Platform 和 FactoryTalk View Site Edition 时:
  • 在 FactoryTalk Local Directory 中,所有用户都有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
  • 在 FactoryTalk Network Directory 中,属于连接到 FactoryTalk Network Directory 的任意本地计算机上的“Windows 管理员”组成员的所有用户都具有对此目录和 FactoryTalk View 的完全访问权限。
要限制所选用户和计算机对 FactoryTalk 系统的访问权限,需移除 All Users 帐户,为要保护的用户和计算机创建 FactoryTalk Security 帐户,然后为用户提供相应的安全权限。或者,使用安全 FactoryTalk Directory 模式进行安装时,在安装过程中会排除 All Users 帐户。
有关如何设置 FactoryTalk Security 的信息,请参见
FactoryTalk Services Platform 帮助
或
FactoryTalk Security 系统配置指南
。
有关在 FactoryTalk View Site Edition 中使用 FactoryTalk Security 服务的更多信息,请参见
FactoryTalk View Site Edition 用户指南
的第 5 章。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal