进行运行时更改

可以在应用程序运行时向其传输的对开发环境所作的更改通常称为运行时编辑。
运行时编辑可分成四组:
  • 立即生效的更改。
  • 进行非中断操作(如重新打开图形画面)后才能生效的更改。
  • 进行中断操作(如重新启动服务器或运行时客户端)后才能生效的更改。
  • 立即产生不良影响的更改。
已向
FactoryTalk
添加警告,提示用户如果在开发环境中进行特定更改,将对运行时系统产生不良影响。如果通过对话框进行更改,则可进行更改的组件旁边会显示一个警告图标。当鼠标光标悬停在图标上时,会显示以下警告:
在运行时修改此数据可能会导致意外结果。请参见联机帮助中的“在 FactoryTalk 应用程序中进行运行时更改”。
如果通过菜单项进行更改,则会在用户单击菜单项时显示警告消息。
看到图标或警告消息时,表明如果在应用程序运行时进行更改,将导致以下一项或多项不利影响:
  • 一个或多个运行时客户端(例如
    FactoryTalk View SE
    Client)可能无响应(例如,对鼠标输入无响应)。
  • 一个或多个运行时客户端可能停止显示正确的数据(例如,无法在客户端中显示更改的标签值)。
  • 一个或多个
    FactoryTalk View
    进程可能会失败。
产生不良影响的更改
可能导致不利影响的更改包括:
  • 编辑托管
    FactoryTalk Linx
    或 OPC 服务器的计算机名称
  • 编辑
    FactoryTalk Linx
    服务器的冗余属性
  • 删除服务器(OPC、
    FactoryTalk Linx
    或 HMI)
  • 删除区域
  • 修改
    FactoryTalk Linx
    快捷方式信息
  • 修改
    FactoryTalk Linx
    通信
    选项卡的内容
  • 在
    FactoryTalk View SE
    画面客户端运行并显示
    FactoryTalk
    报警和事件信息的同时,禁用
    FactoryTalk
    报警和事件支持
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal