关于 HMI 服务器冗余

为最大程度减少数据丢失、缩短停机时间并确保控制系统的关键部分保持对已连接客户端的可用状态,
FactoryTalk View SE
提供了服务器状态监控和联机更改支持等功能。
在过程监控自动化中,冗余是指当系统的某些部分不可用或发生故障时,运行过程的系统仍能继续正常运行的能力。
只能在网络分布式应用程序中设置 HMI 冗余。对中的一台计算机托管主服务器,另一台计算机托管辅助服务器。当主 HMI 服务器无法为应用程序客户端提供服务时,系统会切换至辅助服务器,
FactoryTalk View SE
Client 将继续正常运行。
运行时,需要对运行主服务器和辅助服务器的计算机的时钟进行同步。可在 Windows 中使用时间服务器来自动完成同步。有关详细信息,请参见 Windows 帮助。
在运行时,可以在应用程序运行时对其中的 HMI 工程组件进行更改。例如,可以添加、修改或删除图形画面和其他组件,并使这些更改在连接的客户端上生效。
要将工程在线编辑自动保存到活动服务器和后备服务器,可在
FactoryTalk View Studio
的菜单中选择
工具
>
选项
。在
设置
选项卡上,确保选中
保存编辑到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器
选项。要在活动服务器和后备服务器上保持 HMI 内存标签值不变,请在同一选项卡上选择
自动将 HMI 内存标签值同步到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器
选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal