部署网络分布式应用程序

将网络分布式应用程序从开发计算机部署到生产环境(在生产环境中,应用程序将在真实设置下运行)。
要部署网络分布式应用程序
  1. 在开发计算机上,使用
    FactoryTalk View SE
    应用程序管理器来备份 FactoryTalk Network Directory 所需的应用程序。
  2. 使用
    FactoryTalk View SE
    应用程序管理器还原应用程序。
  3. 还原应用程序中的 RSLinx 数据服务器后,可根据需要更新或验证与每个数据服务器关联的主题、快捷方式和设备路径。
  4. 还原应用程序后,在
    FactoryTalk View Studio
    中打开 HMI 服务器属性对话框,以验证 HMI 服务器设置并根据需要设置其他 HMI 服务器属性。
  5. 如果已经为该应用程序设置了
    FactoryTalk View SE
    Client 文件,则将这些文件复制到其新主机计算机。复制这些文件之后,无需对它们进行修改。还可以使用
    FactoryTalk View SE
    Client 向导创建新的
    FactoryTalk View SE
    Client。
  6. 部署应用程序后,运行已部署的 FactoryTalk View SE Client 并测试应用程序。
备注
  • 与网络分布式应用程序相关的所有计算机(包括托管
    FactoryTalk View SE
    服务器或客户端的计算机)必须指向同一台
    FactoryTalk Directory
    计算机。为此,为每台计算机运行
    FactoryTalk Directory
    服务器位置程序并指定
    FactoryTalk Directory
    计算机的名称。
  • 要使用 FactoryTalk Directory 服务器位置程序,必须以具有 Network Directory 和 Windows 管理权限的用户身份登录运行该程序的计算机。
  • 有关完成下列步骤的详细信息,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 用户指南
    第 6 章。如需了解有关安装 FactoryTalk View Site Edition 软件的详细信息,请参见
    FactoryTalk View Site Edition 安装指南
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal