使用命令行

使用
FactoryTalk View SE
中的命令行或
FactoryTalk Administration Console
进行系统管理。
命令是针对打开命令行时所处的 HMI 服务器而运行的。例如,
DataLogOn Mixer
命令将尝试在打开命令行时所处的 HMI 服务器中启动 Mixer 模型。要与另一个 HMI 服务器中的组件交互,必须将该服务器所在的区域指定为命令的一部分。例如,
DataLogOn /Line1::Mixer
命令将尝试在包含于 Line1 区域的 HMI 服务器中启动 Mixer 模型。
要使用命令行:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的“浏览器”窗口中,双击 HMI 服务器下方的
    系统
    文件夹,然后双击
    命令行
    。
  2. 键入命令或单击
    浏览 (...)
    以打开
    命令向导
    。
  3. 创建命令字符串。
  4. 按下
    Enter
    键以运行命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal