为 HMI 服务器设置冗余

“HMI 服务器属性”对话框可用于为 HMI 服务器设置冗余。
要设置冗余:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,右键单击 HMI 服务器,然后选择
    属性
    。
  2. 在 HMI 服务器
    属性
    对话框的
    常规
    选项卡上,选择
    当操作系统初始化时加载并运行启动组件
    。
  3. 在
    冗余
    选项卡上,选择
    使用辅助服务器提供冗余
    。
  4. 在
    服务器所在的计算机
    中,键入辅助服务器的名称。
  5. 在
    切换选项
    中,选择一个切换选项。
  6. 完成后,单击
    确定
    。
  7. 要自动将联机编辑保存到活动服务器和后备服务器:
    1. 在
      FactoryTalk View Studio
      的菜单中,选择
      工具
      >
      选项
      。
    2. 在
      设置
      选项卡上,确保选中
      保存编辑到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器
      选项。
  8. 要在活动服务器和后备服务器上保持 HMI 内存标签值不变,请在
    设置
    选项卡上选择
    自动将 HMI 内存标签值同步到活动 HMI 服务器和后备 HMI 服务器
    选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal