手动复制运行时更改

在运行时,可以在应用程序运行时对其中的 HMI 工程组件进行更改。例如,可以添加、修改或删除图形画面和其他组件,并使这些更改在连接的客户端上生效。
小贴士:
确保在复制前验证当前 HMI 服务器的名称和状态。
要手动复制更改:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    “浏览器”窗口中,右键单击 HMI 服务器,然后选择
    服务器状态
    。
  2. 在
    服务器状态
    对话框中,确认 HMI 服务器的当前状态为
    活动
    ,另一种状态为
    后备
    。
    小贴士:
    要显示运行时 HMI 服务器、FactoryTalk Alarms and Events 服务器以及数据服务器的状态,请向应用程序添加以下内容之一:
    • 库
      文件夹下的
      服务器状态
      画面。
    • 冗余函数,如
      PrimaryServerStatus
      和
      SecondaryServerStatus
      。
  3. 在“HMI 服务器属性”对话框中,单击
    冗余
    选项卡中的
    从活动服务器复制到后备服务器
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal