区域浏览器

区域浏览器
用于浏览当前打开的应用程序的各个区域,以及选择一个区域。需要选择区域时(例如在
命令向导
或
FactoryTalk View SE
Client 向导
的
区域
字段中),可以使用
区域浏览器
。
在
区域浏览器
中,以粗体显示主区域的名称。在此上下文中,主区域是存储您正在编辑的组件的区域。
如果选定的区域是主区域的子区域,则
区域浏览器
会将相对引用返回至调用程序。否则,
区域浏览器
会将绝对引用返回至调用程序。
区域将以字母顺序显示。在包含处于同一级别的区域和数据服务器的应用程序的
浏览器
窗口中,区域列在数据服务器之前。在此层次结构中,区域和数据服务器以字母顺序列出。如果数据服务器和 HMI 服务器在
浏览器
中处于同一级别,则在 HMI 服务器之前以字母顺序列出数据服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal