系统活动记录

FactoryTalk Diagnostics
不断记录有关本地计算机系统活动的信息,其中包括:
  • 命令和宏的使用
  • 操作员注释
  • 系统消息和错误
  • 来自通信网络的错误
  • 标签读写活动
这些信息可以被发送到不同目标。用户可以:
  • 在诊断列表或 Diagnostics Viewer 中查看信息。
  • 将信息存档,以供将来处理或分析。
  • 联机时将信息导出为 ODBC 格式。
    导出为 ODBC 格式后,可以利用 Microsoft Excel、Business Objects Crystal Reports 等符合 ODBC 规范的第三方工具进行数据分析。
如果要将系统活动记录到需要登录的 ODBC 数据库,请以完全限定用户名键入用户 ID。使用 SQL Server 进行 Windows 身份验证时,完全限定用户名的格式为
DOMAIN\UserName
或
user@domain.com
(用于 UPN 形式的项)。如果未输入完全限定用户名,则与数据库的连接可能会发生故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal