浏览到一个区域

区域浏览器用于浏览当前打开的应用程序的各个区域,以及选择一个区域。需要选择区域时(例如在命令向导或
FactoryTalk View SE
Client 向导中)可以使用区域浏览器。
小贴士:
如果选定的区域是主区域的子区域,则
区域浏览器
会将相对引用返回至调用程序。否则,
区域浏览器
会将绝对引用返回至调用程序。
要浏览区域:
  1. 在包含
    区域
    字段的对话框或窗口中,单击
    区域
    字段旁的
    浏览 (...)
    ,以打开
    区域浏览器
    。
  2. 双击该应用程序的图标,展开未显示的区域文件夹。
  3. 单击区域将其选中。双击某区域即可显示其子区域(如果有)。
  4. 单击
    确定
    以将该区域名返回给调用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal