创建图形画面

以下说明描述了创建标准图形画面的方式。创建库和创建全局对象画面的流程相同,只是创建库画面时用的是
库
文件夹,创建全局对象画面时用的是
全局对象
文件夹。
小贴士:
还可以将其他 FactoryTalk View 应用程序的图形画面添加至当前编辑的应用程序,或导入之前从当前或其他应用程序导出的 XML 图形文件。
要创建图形画面
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    浏览器窗口中,展开 HMI 服务器和
    图形
    文件夹,然后右键单击
    画面
    并选择
    新建
    。
  2. 使用绘图工具可在画面中创建和排列对象。可以在绘制对象之前或之后应用图案、背景色和前景色。
  3. 按要求将动画关联到对象,使用实时数据使对象呈现动画形式。
  4. 右键单击画面上的任意空白区域并选择
    画面设置
    即可按需指定运行时设置。
  5. 选择
    文件
    >
    保存
    。
    小贴士:
    以下是对象模型中不能用于命名图形对象或画面的保留名称:
    Display
    、
    ThisDisplay
    、
    Application
    、
    AlarmSummary
    和
    Me
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal