用于显示屏幕键盘的选项

应用程序运行在触摸屏终端时,在需要键盘输入的情况下可使用屏幕键盘。下表显示了 FactoryTalk View SE 支持的用于显示屏幕键盘的选项。
选项
描述
显示界面键盘
此选项适用于数字或字符串输入对象。
其位于
数字输入属性
或
字符串输入属性
对话框的
常规
选项卡中。
整个画面均显示界面键盘
该选项适用于画面。
其位于
画面设置
对话框的
行为
选项卡中。
其优先级高于
显示屏幕键盘
选项。如果为画面打开屏幕键盘,则无论是否将各个对象设置为显示键盘,都将为当前画面中的所有数字输入对象、字符串输入对象、配方对象或报警和事件对象显示屏幕键盘。
屏幕键盘:始终使用界面键盘执行操作员输入
该选项适用于画面客户端。
可以在
FactoryTalk View SE Client 向导
的
高级设置
>
其他选项
中找到它。
其优先级高于上面的其他两个选项。如果为画面客户端打开屏幕键盘,则无论是否将画面或对象设置为显示键盘,都将为客户端显示的所有图形画面中的所有数字输入对象、字符串输入对象、配方对象或报警和事件对象显示屏幕键盘。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal