画面中的箭头

创建箭头时,您可以绘制一个定义箭头路径长度和方向(垂直或水平)的矩形。运行时不会显示此矩形。箭头在矩形内的位置取决于表达式,且与表达式的最小和最大值成比例。例如,如果监测一个容量为一千加仑的水箱,表达式的最小和最大值分别为 0 和 1000。如果水箱半满,箭头将处于矩形底部和顶部的中间。
可以使用带简单图形对象的箭头创建测量盘或指示器。例如,可以创建一个指向右侧、垂直移动的箭头,在箭头旁边绘制一个垂直刻度,表示所监视的水箱的容量。随着标签值的变化,箭头将会移动,并指向水箱的当前水位。
具有垂直路径的箭头将从矩形底部(表示最小值)移至顶部(表示最大值)。默认情况下,箭头指向右侧。使用“排列”菜单中的“水平翻转”,可更改箭头所指的方向。
具有水平路径的箭头将从左侧(表示最小值)移至右侧。默认情况下,箭头指向上方。使用“排列”菜单中的“垂直翻转”,可更改箭头所指的方向。
如果表达式计算值小于或等于最小值,则箭头位于矩形底部(如果箭头具有垂直路径)或左侧(如果箭头具有水平路径)。如果值等于或大于最大值,则箭头位于顶部或右侧。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal