关于图形画面

FactoryTalk View Studio
包括以下类型的图形画面:
  • 标准画面
  • 全局对象画面
  • 库画面
  • Symbol Factory ™
构成图形画面的元素称为图形对象。“图形”编辑器中的
对象
菜单提供简单的绘图元素(例如直线、矩形和椭圆形)以及对象(例如按钮、输入和显示字段以及报警汇总)。使用这些元素创建流程和活动的直观演示,然后通过将对象链接到标签为画面添加动画,从而使对象的外观随标签值的变化而变化。
图形对象可以:
  • 通过图形编辑器在画面上创建
  • 从标准图形画面、全局对象画面、库、Symbol Factory 或其他 Windows 应用程序复制并粘贴
  • 从标准图形画面、全局对象画面、库或其他 Windows 应用程序拖放得到
  • 从其他 Windows 应用程序复制到剪贴板,然后粘贴到图形画面
  • 通过其他 Windows 应用程序创建,并使用对象链接和嵌入来插入到图形画面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal