“网格设置”对话框

如何打开“网格设置”对话框
在
FactoryTalk View Studio
中,在
图形
编辑器中打开画面,然后选择
视图
>
网格设置
。
网格有助于用户准确地调整对象的大小和位置。用户可以在绘制过程中随时更改网格设置。您也可以使用菜单项
显示网格
来关闭或显示网格,并用
对齐
来激活或停用网格。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal