“网格设置”对话框选项

下表显示了
网格设置
对话框中的选项。
选项
描述
显示网格
选择此复选框以使网格可见。
与网格对齐
选择此复选框以使网格处于活动状态。
网格颜色
单击此字段并选择网格点的颜色。
水平 (x)
以像素为单位,设置网格点的水平(或 x 轴)间距。
垂直 (y)
以像素为单位,设置网格点的垂直(或 y 轴)间距。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal