指定画面的网格设置

用户可以在绘制过程中随时更改网格设置。
要指定画面的网格设置:
  1. 在
    网格设置
    对话框中,指定
    属性
    和
    间距
    选项。
  2. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    字体大小不以像素为单位。如果要在网格线上放置文本,必须使用稍微大点的垂直网格以适应字体。例如,如果字体大小为 10,网格为 10 x 10,则网格无法正确适应字体。如果将网格设置为 10 x 14,将垂直网格增加 4 个像素,则大小为 10 的字体将适用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal