更改默认画面设置

在
画面设置
对话框中,可以指定当前图形的设置用作默认画面设置。
要更改默认画面设置:
  1. 在
    属性
    或
    行为
    选项卡中,指定要对默认设置进行的所需更改。
  2. 单击
    设置为默认值
    ,将当前画面设置作为新画面的默认设置。
    小贴士:
    更改画面设置的背景色时,
    设置为默认值
    按钮会变为
    应用
    。可以使用此按钮应用所作的更改,而无需关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal