显示设置 -“行为”选项卡

下表所示为该选项卡中的设置。
选项
描述
命令
输入在启动或关闭画面时要运行的命令或宏。例如,要与某个画面一起运行名为 Tanks 的衍生标签文件,请在
启动
字段中键入
DerivedOn Tanks
,并在
关闭
字段中键入
DerivedOff Tanks
。
如果同时使用
始终更新
和
显示后载入缓存
选项(显示 /ZA),则会在画面被载入到缓存后运行启动命令。只有当清空缓存(使用 FlushCache 命令)或停止工程时,才会运行关闭命令。
启动
键入要在打开画面之前运行的命令或宏。
关闭
键入要在关闭画面之后运行的命令或宏。
字段未被选中时
文本
单击此选项可为未选定的输入字段中的文本选择颜色。
填充
单击此选项可为未选定的输入字段选择填充颜色。
字段被选中时
文本
单击此选项可为选定的输入字段中的文本选择颜色。
填充
单击此选项可为选定的输入字段选择填充颜色。
字段出错且未被选中时
文本
单击此选项可为未选定的错误输入字段中的文本选择颜色。
填充
单击此选项可为未选定的错误输入字段选择填充颜色。
字段出错且被选中时
文本
单击此选项可为选定的错误输入字段中的文本选择颜色。
填充
单击此选项可为选定的错误输入字段选择填充颜色。
交互式对象的行为
交互式对象是指操作员可以在运行时通过使用鼠标或键盘对其执行某些操作的对象。例如,已定义按下操作的按钮为交互式对象,就像一个数字输入框可以接受键盘输入。
按下时发出提示音
选中此复选框后,在单击交互式对象时会发出蜂鸣声。
当光标在上方时突出显示
选中此复选框可打开交互式对象的突出显示功能。运行过程中,当鼠标光标经过交互式对象时,该对象会突出显示。清空此复选框可关闭交互式对象的突出显示。
突出显示颜色
单击此选项可选择突出显示的颜色。
具有输入焦点的对象的行为
某些交互式对象(尤其是那些接受键盘输入的对象)需要通过 Tab 键选择,或用鼠标单击来激活它们,以使其具有输入焦点。在需要执行这类激活操作的对象中,有字符串和数字输入对象,还有附加了对象键定义的对象。在运行过程中,一旦画面中具有这类对象,则其中一个对象将一直处于活动状态且具有输入焦点。
当对象具有焦点时禁用突出显示
选中此复选框可关闭带有输入焦点的对象的突出显示功能。
突出显示颜色
单击此选项可选择运行时将要在当前处于活动状态并具有焦点的对象周围突出显示的颜色。
为对象创建对象键时,选择“对象键”对话框中的“突出显示”选项可在运行时进行突出显示。如果不执行此操作,您将不知道对象何时具有焦点。
整个画面均显示屏幕键盘
选中此复选框可在屏幕上显示键盘,该键盘可与当前画面上的数字输入对象、字符串输入对象、配方对象或报警和事件对象结合使用。
允许对错误进行按钮操作
选中此复选框后即可为 button 按钮对象定义任何操作,以便即使在定义的动画出错时也能继续工作。例如,“按钮”对象拥有打开画面和颜色或包含设备标签的可视性动画表达式的按下操作。选中此复选框时,如果设备通信中断,则在无法计算动画时,按钮上方将叠加 X;但是在按下此按钮时,它仍将打开画面。按钮的标题将为可见状态。
如果
未
选中此复选框,当为 Button 对象定义的动画出错时,按钮将在通信中断前继续以其最后的状态进行显示,但其操作将失效。该操作经常会向用户显示为
客户端锁定
。在这种情况下,还会显示 X。
此为画面范围选项,且在指定画面中会对所有 button 按钮对象产生影响。
如果画面中包含一个打开了
当对象具有焦点时突出显示
选项(在“按钮属性”-“常规”选项卡中打开)的按钮对象,则必须清除“行为”选项卡中的
当对象具有输入焦点时禁用突出显示
选项,以便输入焦点的突出显示可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal