显示设置 -“属性”选项卡

下表所示为该选项卡中的设置。
设置
描述
画面类型
在设计应用程序时,您可通过各显示类型进一步控制操作员在显示之间进行导航的方式。
  • 替换
    选择此项后,可指定在运行时当该画面与屏幕上其他任何类型的画面重叠至少一个像素时,用该画面替换其他画面。
  • Overlay
    选择此项后,可将该画面置于屏幕上任何其他画面之上。
  • 位于顶层
    选择此项后,可将画面置于可能在运行时打开的
    替换
    或
    叠加
    画面之前。在运行时,使用
    PullForward
    、
    PushBack
    和
    SetFocus
    命令循环切换多个
    位于顶层
    界面。
保持在底层
选择此项后,可将
叠加
画面置于可能在运行时打开的任何其他画面之后。
这与之前版本的 RSView32 应用程序兼容。建议将
替换
类型用于大多数画面,面板或弹出画面除外(应使用
位于顶层
显示类型)。
无法替换
选择此项后,如果运行时有
替换
或
叠加
画面打开,画面仍将保持顶置。
允许运行多个副本
选中此复选框以允许在运行时打开多个画面的副本。未选择此选项时,当使用
Display
命令调用打开的画面时会将其移动到前台,而不是载入新的副本。
如果使用
Display
命令打开画面的每个实例并为每个实例打开不同的参数文件,则还可以在不选择此选项的情况下运行画面的多个副本。例如:
  • Display PID /PLevel1
  • Display PID /PLevel2
其中,
PID
是画面,Level1 和 Level2 是参数文件。
显示后载入缓存
选择是否在第一次显示画面时将其加载到画面缓存中。
重要
:画面缓存中的每个画面均占用内存。在 Windows 耗掉所有物理内存后,它会被强制切换到磁盘。这会导致所有的系统活动降低速度。
选择以下选项之一:
  • 否
    如果不将画面加载到画面缓存中,请选择此选项。这样可节省内存,但会降低性能。要从缓存中移除画面,请使用
    FlushCache
    命令。
  • 是
    选择此选项后,会将画面加载到画面缓存中。这使得该画面的后续显示速度更快,因为无需从磁盘读取它们。
我们建议缓存的画面总数不要超过 100,但最佳数量可能因计算机硬件和画面要求而异。
这包括使用此选项或使用
Display /Z
或
/ZA
命令加载的画面。
提示
:如果画面包含
PrimaryServerStatus
和
SecondaryServerStatus
功能,则不建议缓存画面。如果必须进行缓存,请使用大于 1 秒的其他最大标签更新速率。
始终更新
选择此项后,可在缓存画面时对其进行更新。例如,选择此选项后,无论画面是否可见,均可持续更新画面的趋势数据。此选项可保证后续的画面速度更快。
始终更新缓存画面会增加通信资源消耗,因为如果不进行此项操作,则无需获取某些标签的数据。
如果将
始终更新
选项与
显示后载入缓存
选项 (Display /ZA) 一起使用,则会在画面加载到缓存后执行启动命令。仅当缓存清空(使用 FlushCache 命令)时才执行关闭命令。建议同时显示或最小化的画面总数不要超过 40,但最佳数量可能因计算机硬件和画面要求而异。
标题栏
选择此项后,运行时画面中将包含标题栏。可以为画面键入一个名称,该名称将用于替代标题栏中该画面的组件名称。如果清除
标题栏
框,则
系统菜单
和
最小化/最大化
按钮不可用。
可在标题栏的文本中插入数字、字符串或时间和日期变量。
插入变量
要在标题栏中插入变量,单击此按钮并从要插入的变量类型列表中选择变量类型。在该对话框中,指定变量的详细信息,然后单击
确定
。
系统菜单
选择此项后,画面中将包含系统菜单。如果清除此复选框,则画面中的系统菜单在运行时不可用。
要在系统菜单不可用的情况下关闭运行中的画面,操作员可以使用 Ctrl+F4。
“最小化”按钮
选择此项后,运行时画面右上角将包含最小化按钮。
固定按钮
选择此项后,运行时画面的系统菜单中会显示
固定
或
取消固定
命令。单击
固定
可保持画面置顶,单击
取消固定
可将固定的画面从顶部移除。
该选项仅适用于
位于顶层
画面。
在运行时调整为主窗口大小
选择此项后,运行时画面的大小将与主窗口大小相同。此复选框与
平移
和
缩放
选项配合使用。
例如,如果选择
缩放
选项且画面的自然大小小于主窗口大小,则画面会增加到主窗口的大小,而画面中的所有对象都会按比例增加。
如果选择
平移
选项且画面的自然大小小于主窗口大小,则画面将移动到可完全覆盖主窗口的窗口角上。
显示最后取得的数值
选择此项后,将显示每个标签的最后一个已知值。在许多应用程序中,这会产生更快的屏幕画面。选中此复选框,在当前值从网络设备到达此处之前会一直显示最后获取的值。
如果未选中此复选框,则仍未更新值的对象会以轮廓形式出现。轮廓向操作员指明数据不是当前数据。
首次引用标签时,在初始化标签和为标签赋值之前,图形对象会以轮廓显示。
提示:
该选项适用于 SE HMI 标签,不适用于直接引用标签。
最大标签更新速率
单击向下箭头滚动列表并选择编号以指定画面中标签更新的最大速率。标签更新的默认最快速度是 1 秒。
屏幕统计
单击后可显示当前画面的统计信息,如引用标签总数、表达式总数等。
大小
  • 使用当前大小
    单击此选项以指定在运行时编辑窗口中画面的大小为其
    自然
    大小。画面的自然大小与
    平移
    和
    缩放
    选项一起使用来确定其在运行时的显示方式。如果选择此选项,则
    宽度
    和
    高度
    输入字段不可用。
    当为画面的“大小”属性选择此选项时,“视图”选项的
    最佳比例
    与
    取消缩放
    功能相同,其会在已使用其中一种缩放选项之后将画面返回至原始大小。
  • 以像素为单位指定大小
    单击此选项可以像素为单位指定画面的宽度和高度。运行时,请使用指定的尺寸,而不是画面在编辑窗口中的大小。此外,当选择此
    大小
    选项时,会打开
    最佳比例视图
    选项,从而允许您在保持画面宽高比的同时调整其大小。
    在运行时,可以使用 Display 命令的宽度参数 (
    /W
    ) 覆盖宽度设置,也可以使用 Display 命令的高度参数 (/H) 覆盖高度设置。
允许调整画面大小
选择此项后,操作员可以在运行时使用鼠标调整画面的大小。此复选框与
平移
和
缩放
选项配合使用。
  • 平移
    选择此项后,调整画面大小时对象将保持原始大小。例如,如果将画面调整为原始尺寸的四分之一,则仅仅画面的那四分之一部分中的对象才可见。将显示滚动条,拖动它可以看到画面的其余部分。
  • 比例
    选择此项后,调整画面大小时对象将保留相对大小。例如,如果将画面调整为原始尺寸的四分之一,则整个画面依然可见,所有对象都变为它们原始尺寸的四分之一。
    避免在停靠画面中使用“缩放”。如果对停靠画面使用“缩放”,则宽高比将改变。停靠在顶部或底部的画面将水平伸展,停靠在左侧或右侧的画面将垂直伸展。
位置
  • 使用当前位置
    选择此选项在运行时以编辑窗口中的位置打开画面。如果选中此框,则
    X
    和
    Y
    输入框不可用。
  • 按像素指定位置
    在
    X
    字段中,以像素为单位指定画面的水平位置。默认值为 0,表示将画面的左侧定位在 FactoryTalk View SE Client 窗口的左边。
    在
    Y
    字段中,以像素为单位指定画面的垂直位置。默认值为 0,表示将画面的顶端定位在 FactoryTalk View SE Client 窗口的顶端。
安全码
单击向下箭头可显示安全码。
默认码为 *,该码允许所有用户访问画面。从 A 到 P 选择一个安全码来限制对画面的访问,这样只在其帐号中指定了画面安全码的用户才能够显示该画面。
背景色
单击此项可选择图形画面的背景色。
使用渐变样式
如果希望背景具有渐变效果,请选择
使用渐变样式
复选框。此时,单击颜色方框会出现“渐变填充”对话框。
跟踪界面进行导航
选择此项后,可在运行时打开该画面时将其添加到导航历史记录。如果未选中此复选框,则不会将画面添加到导航历史记录中。
导航历史记录界面名称
当选择
跟踪界面进行导航
复选框时,会启用
导航历史记录界面名称
文本框,以输入要在导航历史记录中使用的替换名称。如果不指定名称,则会在导航历史记录中使用当前画面名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal