使用停靠画面

运行时,可以在 FactoryTalk View SE Client 窗口中打开图形画面并将其固定在窗口的边缘。这称作
停靠
画面。
画面停靠时,SE Client 窗口中可用于其他画面的区域会减少停靠画面的高度和宽度。如果画面停靠在顶部或底部,可用窗口的高度将会减小。如果画面停靠在左侧或右侧,可用窗口的宽度将会减小。
在运行时,停靠画面用于为与应用程序交互的人员提供信息或操作。典型应用如下:
  • 无需打开画面即可显示报警信息,并且始终都可以使用信息的某些部分
  • 实现对某些功能的持续访问,例如语言切换功能
  • 为查看设备操作的各个方面提供导航工具
停靠画面的画面设置
画面停靠时,将会忽略某些画面设置。例如,无论在“画面设置”对话框中指定什么内容,停靠画面均:
  • 无边框
  • 无标题栏(因此也没有最小化、最大化或关闭按钮)
  • 无法取消停靠或移动
  • 无法调整大小,但不包括客户端窗口更改大小的情况,在这种情况下,如果更改窗口宽度,则在顶部或底部的停靠画面也会更改宽度;如果更改窗口高度,则在左侧或右侧的停靠画面也会更改高度。
停靠画面仍然可应用平移和缩放设置。但是,对于画面宽度过大的平移画面将被截断。此外,平移画面停靠窗口的任何未使用区域的颜色与画面的背景色相同。
对于已设置缩放比例的画面,将不会保持其宽高比。停靠在顶部或底部的画面将水平伸展,停靠在左侧或右侧的画面将垂直伸展。
最好是了解目标屏幕尺寸和使用平移。
堆叠停靠画面
使用停靠参数打开的“叠加”和“位于顶层”的画面将被
堆叠
在适当的位置。例如,使用 /DT 参数打开的第一个画面将被附加到窗口的顶部边缘。第二个画面将被附加到第一个停靠画面的边缘,这样可同时查看两个画面。同理可堆叠更多的画面。
如果在其他停靠画面所在的位置打开“替换”画面,则将关闭该位置的所有可视画面。
可以使用画面设置
允许运行多个副本
来堆叠单个画面的多个副本。
有关停靠画面行为的更多信息,请参见
FactoryTalk View Site Edition 用户指南
中的相应部分。
小贴士:
停靠画面支持 VBA,对某些可能更改画面大小或位置的属性和方法具有只读限制(如 Width、Height、Left、Top、Move、PushBack、PullForward 和 WindowState)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal