“屏幕统计”对话框

屏幕统计
对话框显示当前显示的以下统计信息。
  • 引用的标签总数
    包括当前画面的表达式、命令和嵌入式变量中引用的所有标签。
    表达式中重复引用同一标签计为一个标签。
    对象中使用的每个全局对象参数均计为一个标签。
  • 引用的唯一标签数量
    包括当前画面的表达式、命令和嵌入式变量中使用的所有唯一标签。
  • 使用的表达式数量
  • 使用的报警函数数量
    包括所有 FactoryTalk 报警和事件函数。
  • 引用的全局对象数量
  • 使用的 ActiveX 控件数量
  • 使用的安全函数数量
    包括所有对安全函数
    CurrentUserHasGroup
    和
    CurrentComputerHasGroup
    的引用。
  • 引用图像数量
    包括所有对
    FactoryTalk View
    浏览器窗口的“图像”文件夹下所列图像的引用。
  • 导入图像数量
    包括所有对按钮外观的导入位图或图标文件的引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal