放大画面

视图
菜单中的
放大
选项可用于放大图形画面中的一个或多个对象以便查看更多细节,从而可更容易地进行绘制。
小贴士:
使用
取消缩放
选项可将画面还原为原始大小。
要放大对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择要放大的对象。
  2. 选择
    视图
    >
    放大
    。选定对象将位于放大的画面视图的中心。
  3. 使用滚动条查看没有直接显示的图形画面区域。
要放大画面:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,右键单击画面中的任意区域,然后选择
    画面设置
    。
  2. 在
    画面设置
    对话框的
    属性
    选项卡中,确保将
    大小
    属性设置为
    以像素为单位指定大小
    。
  3. 在
    图形
    编辑器的编辑窗口中,拖动画面的侧边以将其放大至所需大小。虚线表示画面的原始大小。
  4. 右键单击画面,然后单击
    最佳比例
    。画面的大小将重新调整,以保持其宽高比,或保持对象在画面中的相对大小和位置。
    小贴士:
    如果将
    大小
    属性设为
    使用当前大小
    ,则
    最佳比例
    与“取消缩放”的效果相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal