编辑画面

菜单或工具栏选项可用于编辑现有图形画面。
要编辑图形画面:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中
    图形
    编辑器的
    浏览
    窗口中,展开
    图形
    >
    画面
    。
  2. 双击要编辑的画面。也可以右键单击画面并选择
    打开
    。
  3. 使用
    图形
    编辑器中可用的工具和菜单选项,修改图形画面。
  4. 保存图形画面。如果编辑的图形模板将用作新图形画面的基础,则单击
    另存为
    为图形画面重新命名。所有图形画面保存时的扩展名为 .gfx。
    小贴士:
    要在图形画面中查看任何对象可用的菜单选项,当光标箭头指向目标对象时单击鼠标右键。此操作会显示上下文菜单。要从菜单中选择命令,单击或突出显示该命令,然后按 Enter 键。
    要编辑不是用“图形”编辑器创建的嵌入式对象,可使用即时编辑实现此操作,而无需退出“图形”编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal