减小画面放大倍数

视图
菜单中的
缩小
选项可减小画面的放大倍数。这样可整体查看画面中的对象。还可以基于可控大小指定大小。
要减小画面的放大倍数:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    视图
    >
    缩小
    。
要将画面的放大倍数缩小可控制的量:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,右键单击画面中的任意区域,然后选择
    画面设置
    。
  2. 在
    画面设置
    对话框的
    属性
    选项卡中,选择
    大小
    下的
    以像素为单位指定大小
    。
  3. 键入大小,然后单击
    确定
    。
  4. 在
    图形
    编辑器的编辑窗口中,拖动画面的侧边以将其缩小至所需大小。
  5. 右键单击画面中的任意区域,然后选择
    最佳比例
    。画面的大小将重新调整,以保持其宽高比,或保持对象在画面中的相对大小和位置。
    小贴士:
    取消缩放
    可将画面还原至其原始大小。
    如果将
    大小
    属性设为
    使用当前大小
    ,则
    最佳比例
    与
    取消缩放
    的效果相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal