保存画面

保存图形画面时,文件名及其完整路径的长度不能超过 256 个字符。
以下是对象模型中不能用于命名图形对象或画面的保留名称:
Display
、
ThisDisplay
、
Application
、
AlarmSummary
和
Me
。
要保存图形画面:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“图形”编辑器中,选择
    文件
    >
    保存
    或
    另存为
    。
  2. 输入一个画面名称,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal