为“数字输入启用”按钮设置连接

使用
数字输入启用属性
对话框的
连接
选项卡为按钮设置标签和表达式。
要为“数字输入启用”按钮设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下控件分配标签或表达式:
    值
    一个写连接。可为该连接分配标签。当操作员按下弹出窗口的
    Enter
    键或增加值时,应用会将数字值写入标签的数据源中。
    如果未分配值连接,当操作员在运行时按下按钮时,则数字弹出窗口不会打开。
    可选表达式
    可选表达式连接是一个可选的写连接,可与值连接配合使用。要使用可选表达式连接,请为其分配一个写表达式。应用程序将计算表达式的值,并将结果写入值连接。所有写表达式必须包含一个问号 (?),作为运行时操作员输入值的占位符。
    如果“小数点”选项设置为“固定”位置,则固定位置输出为去除小数点的值,小数点选项值后的位数不为 0,小数点从显示值中移除,使用所得的结果。
    小贴士:
    如果分配了“可选表达式”,则会禁用增减功能。
Enter
一个写连接。可为该连接分配标签。该连接仅接受值 0 和 1。连接决定注册的
Enter
键的按下时长。对 Enter 键握手使用该连接。
Enter 键握手
一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。该连接会使用“计时”选项卡中指定的
握手复位类型
选项复位 Enter 连接。如果想在数据源数值变化时复位 Enter 连接,则使用该连接来实现 Enter 键握手。
如果分配表达式,则当表达式值符合握手复位类型的条件时,应用程序会计算表达式的值并复位 Enter 连接。
最小
一个可选读连接。如果选中
数字
选项卡上的使用变量
最小值/最大值
复选框,请为该连接分配标签或表达式。如果未选中该复选框,则不会读取该连接。
应用会读取标签或表达式的值,以确定对象可写入数据源中的最小值。
最大
一个可选读连接。如果选中
数字
选项卡上的使用变量
最小值/最大值
复选框,请为该连接分配标签或表达式。如果未选中该复选框,则不会读取该连接。
应用会读取标签或表达式的值,以确定对象可写入到数据源的最大值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal