数字弹出输入面板键

下表显示外部键盘或小键盘上的按键。
键
描述
小数点
外部键盘或小键盘上的小数点按钮 (.) 只在小数点类型是隐式时才可用。
负号
按外部键盘或小键盘上的负号键可转换值的正负状态。
Escape
要关闭弹出输入面板而不将值写入 Value 连接,按下外部键盘或小键盘上的
ESC
。
Backspace
按下外部键盘或小键盘上的 Backspace symbol 来删除最右的数字。长按此键删除多个数字。如果输入面板中没有任何数位剩余,则会移除负号(如果有)。
Enter 键
按下外部键盘或小键盘上的 Enter symbol,以将值写入到值连接。
Delete
按下外部键盘或小键盘上的
Delete
键来清除输入面板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal