“数字输入启用”按钮在运行时的工作方式

当操作员按下
数字输入启用
按钮时,就会打开数字弹出小键盘或输入面板。操作员在弹出窗口中键入数字值,按下
Enter
键。数值发送到数据源处的值连接。
如果分配了写表达式,则应用程序会对该表达式进行求值,并将表达式的值发送到值连接。
如果运行应用程序的计算机的终端分辨率过低,则弹出窗口不会打开:
  • 如果终端的分辨率低于 124x240 像素(宽 x 高),数字弹出小键盘不会打开。
  • 如果终端的分辨率低于 124x68 像素(宽 x 高),数字弹出输入面板不会打开。
增减
如果按钮具有输入焦点,可以按外部键盘或小键盘上的“上移键”按钮对象或向上光标键来增加值连接,幅度为增减值,或按“下移键”按钮对象或向下光标键来减小值连接,幅度为增减值。
小贴士:
按钮不需要拥有输入焦点即可调用弹出窗口。但需要拥有输入焦点来执行增减功能。如果要在按下按钮时获得输入焦点,请选中
按下时取得焦点
复选框(
常规
选项卡)。如果希望操作员能使用键盘导航到按钮处并取得输入焦点,选中
键导航
复选框(
常规
选项卡上)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal