数字弹出窗口在运行时的工作方式

当操作员在数字弹出小键盘或输入面板里输入数字,按下
Enter
按钮后:
  1. 将值写入值连接。
    如果分配了可选表达式连接,则应用程序会计算表达式的值,并将结果写入值连接。
  2. 弹出窗口消失。
  3. 如果为“数字输入启用”按钮或“数字输入光标点”设置 Enter 键握手,则 Enter 连接设置为 1,握手计时器开始计时。
操作员输入
当显示弹出窗口时,只有弹出窗口接受操作员输入。
弹出窗口接受小键盘终端的数字键、小数点、负号、
Backspace
键或
Enter
键,和外部键盘的数字键、小数点、负号、
Backspace
、
Backspace
、
Esc
或
Enter
键。
初始值
  • 当数字对象得到焦点,操作员按下数字键时,数字就会输入到弹出窗口的输入面板中。小数点会根据数字对象的小数点设置进行显示。
  • 当数字对象得到焦点,操作员按下负号 (-) 键时,将显示一个负号,后面紧跟一个零 (-0)。如果操作员按下小数 (.) 键,则会显示零后跟小数点 (0.)。
    如果触发弹出窗口的数字对象配置为使用定点小数点,而小数点后数字多于 0 位,小数点前显示 0,后面跟指定数字位数。
    例如,如果小数类型是固定位置,则“小数点后的位数”选项会设置为 2,零会显示为 0.00。
  • 如果未通过按下数字键、负号 (-) 键或小数 (.) 键调用弹出窗口,则显示的初始值将基于当前值连接的值。小数点会根据数字对象的小数点设置进行显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal