Enter 键握手在运行时的工作方式

按下某个对象的
Enter
键时,对象会将一个值写入数据源。使用
Enter
键握手在特定时段内为数据源保存值,以确保在对象覆盖值前读取该值。
可以使用
Enter
键对以下对象进行握手操作:
  • “字符串输入启用”按钮
  • 控件列表选择器
  • “数字输入启用”按钮
  • 数字输入光标点
在图形画面中使用对象
  • 在 Enter 连接复位为 0 前,操作员可以向图形画面中的其他对象提供输入。
  • 如果操作员对某个 Enter 连接尚未复位的对象按下了
    Enter
    键(使用按键按钮或外部键盘或小键盘),则应用会记录一个错误。
图形画面更改
如果图形画面关闭,则 Enter 连接会复位为 0,并且所有握手计时也会复位。设置生效后,将取消握手。
要设置握手对象
将对象的 Enter 连接设置为 1 后,Enter 键握手可生效。除非将 Enter 连接复位为 0,否则无法向值连接发送任何新值。
使用
Enter
键握手的方法有两种。
  • 将数据源值保存指定的一段时间。
  • 保存数据源值,直到数据源通知 FactoryTalk View,该值已经被读取。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal