Enter 键握手的运行时错误原因

在以下情况下,应用程序会在运行时记录有关 Enter 键握手的错误消息,以进行诊断:
“Enter 键握手时间”超时
如果“Enter 键握手时间”在 Enter 握手连接复位 Enter 连接前超时,则应用程序会记录一条错误。
Enter 键握手仍然有效
如果操作员对某个 Enter 连接尚未复位的对象按下 Enter 键(使用键按钮或外部键盘或小键盘),则应用程序会记录一条错误。
未分配连接
如果未分配值连接(或如果对象无法写入值标签),则 Enter 连接不会设为 1,并且应用程序会记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal