“数字输入启用属性”对话框“数字”选项卡中的选项

下表显示
数字输入启用属性
对话框
数字
选项卡的各个选项。
选项
描述
弹出设置
数字弹出窗口
选择要使用的弹出窗口种类:
  • 小键盘。
    按下对象会触发数字小键盘。
  • 输入面板。
    按下对象会触发数字输入面板。要使用输入面板,运行应用程序的计算机必须具有外部键盘或小键盘。
  • 无。
    如果选择“无”,按下对象不会触发弹出窗口。
最小值/最大值范围和增减设置
最小值和最大值
指定对象可写入值连接中的最小值和最大值。
如果小数点选择为隐式,则最小值和最大值会应用到弹出窗口中显示的值。可能的范围为 -9.9E15 到 9.9E16。
如果小数点选择为固定位置,则可能的范围为 -2147483648 到 2147483647。
如果小数点选择为固定位置,固定位置输出选择为显示值,则最小值或最大值会应用到弹出窗口中显示的值。
如果小数点选择为固定位置,固定位置输出选择为去除小数点的值,则最小或最大值会应用到去除小数点的值,而非显示值。
如果为可选表达式分配连接,最小或最大值会应用于发送到表达式的值,而非写入到值连接的值。
如果按钮只用于调整且不需弹出窗口,最小和最大值将被应用到正写入值连接中的值,不管小数点如何设置。
增减幅值
指定按下相关按键时值连接的变化量。按键可以是
上移
或
下移
键,也可以是光标上移或光标下移键。
允许的范围是 1.175494E-38 到 3.402823E38。如果将此值设置为 0,将会禁用增减功能。不可以输入负数。
使用变量最小值/最大值
选中此复选框可使用在
连接
选项卡上指定的最小和最大连接控制对象的最小值和最大值。
小数点设置
小数点
选择要使用的小数点类型:
  • 隐式
    。如果操作员手动输入小数点,并希望在值被发送到值连接时使用小数点。
  • 固定位置
    。如果在弹出窗口中要输入的值在小数点后具有相同的位数。如果选择此类型的小数点,需指定“小数点后位数”的值。
固定位置输出
选择要与固定位置小数点一起使用的输入类型:
  • 去除小数点的值。
    将小数点从显示的数值中去除,所得整数将写入值连接。例如,如果显示的值是 1.25,会将 125 写入值连接。
  • 显示值。
    显示的值会原样写入值连接。
小数点后的位数
选择小数点后显示的位数。为“小数点”选项选择“固定位置”时,该选项可用。
小贴士:
  • 如果增减幅值是浮点数,并且值连接是整型标签,则应用程序会先将值四舍五入,然后再写入连接。
  • 如果分配了“可选表达式”,则会禁用增减功能。
  • 如果按钮只用于增减功能,不会应用小数点设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal