示例:使用数字输入启用按钮

在本示例中,
数字输入启用
按钮控制传送机的速度。按下此按钮将调用小键盘或输入面板(取决于数字弹出窗口设置),操作员可通过它输入新速度值。
创建
数字输入启用
按钮。将最大值更改为 100,并将标题设为“设置值”。
将标签分配到值连接。当操作员按下按钮时,会弹出小键盘或输入面板,操作员可以输入最大值与最小值之间的值。输入的值将成为值连接的值。数据源将记录数值变化,传送带速度也随之变化。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal