为数字输入启用按钮设置握手

当操作员按下
Enter
按钮时,数字弹出小键盘或输入面板会将一个值写入数据源。使用
Enter
键握手可在特定时段内为数据源保存值,以确保会在操作员向值连接发送新值前读取该值。
小贴士:
要使这些设置生效,必须在
连接
选项卡上为 Enter 键和 Enter 键握手分配连接。
在增加数值时,不会应用这些设置。
为“数字输入启用”按钮设置握手
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    计时
    选项卡中,指定按钮要使用的握手设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal