为数字输入启用按钮设置数字选项

使用
数字输入启用属性
对话框的
数字
选项卡为
数字输入启用
按钮设置数字选项。
要为按钮设置数字弹出窗口
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    数字
    选项卡。
  3. 选择数字弹出窗口选项:
    • 小键盘
    • 输入面板
    • 无
  4. 为弹出窗口指定以下属性:
    • 最大值和最小值
    • 增减幅值(如果存在)
    • 小数点设置
      小贴士:
      • 如果增减幅值是浮点数,并且值连接是整型标签,则应用程序会先将值四舍五入,然后再写入连接。
      • 如果分配了“可选表达式”,则会禁用增减功能。
      • 如果只想使用
        数字输入启用
        按钮来增大数值,可从下面的数字弹出窗口选项中选择
        无
        。一旦按钮具有输入焦点,便可使用
        上移/下移
        键按钮或光标控制键调整数值。
        要为对象分配输入焦点,应在
        常规
        选项卡上启用以下选项之一:
        • 键导航
          (使用键盘导航到对象,并使其取得输入焦点)
        • 在
          按下时取得焦点
          ,为对象分配一个功能键(按下功能键,使对象取得输入焦点)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal