数字弹出小键盘键

使用外部键盘或小键盘上的按键(存在等效按键)替代数字弹出键盘上的任何按钮。
键
描述
小数点
弹出小键盘上的小数点 (.) 只在小数点类型是隐式时才可见。如果小数点可见,还可以使用外部键盘或小键盘上小数点键。
负号
按弹出键盘上的负号 (-) 或外部键盘或小键盘上负号键来转换数值的正负状态。
Escape
要关闭弹出键盘而不向 Value 连接写值,按弹出键盘上
ESC
或外部键盘或小键盘上的
Esc
键。
Backspace
要删除最右侧的数字,请按下弹出小键盘、外部键盘或小键盘上的 Backspace symbol。长按此键删除多个数字。如果没有任何数位剩余,则会移除负号(如果有)。
Enter
按下弹出小键盘、外部键盘或小键盘上的 Enter symbol,以将值写入到值连接。
删除
按下外部键盘或小键盘上的
Delete
键来清除输入面板。
小贴士:
如果图形画面在操作员在弹出键盘中按下
Enter
键前已远程更改,小键盘就会关闭,不写出数据。
如果计算机的分辨率低于 124(宽)x 240(高)像素,则无法打开弹出小键盘。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal