为“数字输入启用”按钮设置常规属性

使用
数字输入启用属性
对话框的
常规
选项卡设置
数字输入启用
按钮的外观。
要为“数字输入启用”按钮设置常规选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定选项。
小贴士:
按钮不需要拥有输入焦点即可调用弹出窗口。但需要拥有输入焦点来增减输入值。
在
常规
选项卡中设置选项后,单击
标记
选项卡指定按钮的标题或图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal