使用数字弹出输入面板

要输入数字值,操作员必须通过按下数字输入启用按钮或数字输入光标点对象来打开数字弹出输入面板。输入面板最多可接受 17 位数,包括小数点、前导零和负号。数字弹出输入面板不包含任何按钮。计算机必须具有外部键盘或小键盘来使用和关闭数字弹出输入面板。
输入面板打开后,图形画面中的其他任何对象均不接受输入。
要使用数字弹出输入面板
  1. 使用外部键盘或小键盘的按键在弹出输入面板上输入数值。
  2. 按下外部键盘或小键盘上的
    Enter
    键 Enter symbol。
    小贴士:
    • 如果图形画面在操作员按下外部键盘或小键盘上的 Enter 键之前已远程更改,输入面板会关闭,不会写出任何数据。
    • 如果计算机的分辨率低于 124(宽)x 68(高)像素,则无法打开数字弹出输入面板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal